This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS774:线性错误

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843433/ads774-linar-error

器件型号:ADS774

尊敬的所有人:

我想问一个有关 ADS774KU/1KE4线性误差的问题。

根据数据表、线性误差为±1/2、如下图所示。


在表示线性误差时、其他器件使用 INL 和 DNL。

如何计算此器件的“线性误差”值?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥特伊!

    ADC774是德州仪器(TI) Burr-Brown 端相对较旧的器件(大约1991年)、在本例中、线性误差与您在其他数据表中看到的 INL 相同。  这是理想 传递函数在满量程范围内的偏差。  没有缺失的代码、但很遗憾、我没有代码宽度偏差的详细信息、即 DNL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    我们的客户尝试使用此器件。

    我被问及 VDD、2.5V REF 和10V 范围引脚的电源电压输入。


    为了满足线性误差等规格要求、建议将什么电源电压噪声输入到这些引脚?

    (我们认为需要哪种纹波、可能不超过1LSB。)

    此致、

    是的、奥特伊

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    基准稳定性会比电源电压产生更大的影响、但电源上的总体纹波为5-10mV 是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    感谢你的答复。

    我想再问一个问题。

    VDD、2.5V REF 和10V 范围引脚中的哪个引脚的电源电压噪声会影响 INL (线性误差)值?

    哪个引脚的电源电压噪声对数据表中的电气特性影响最大? (尤其是 INL 的值)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y. Ottey:

    实现可靠的接地连接以及良好的引脚1和2旁路非常重要。  数据表中的"布局预防措施"和"电源去耦"部分为 ADS774的最佳性能提供了建议。  您还可以考虑使用电位器、如校准部分所述。  如果您将内部基准用于 ADS774之外的任何器件、请考虑在 REFOUT 上添加缓冲器。