This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:Fusefarm 自动载入序列不是由0x7F 寄存器(DAC38RF82)完成

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830102/dac38rf82-fusefarm-autoload-sequence-is-not-done-of-0x7f-register-dac38rf82

器件型号:DAC38RF82

你(们)好

我们的目标是 在 CLKTX+/-引脚上看到任何信号(分频的 DAC CLK)。

我们按照 DAC38RF82数据表图141,Page126中的顺序进行操作;

顺序 如下:

1.Pull Txenable low;

2. 将 JTAG 端口的 TRSTB 引脚拉低

3.将 RESETB 引脚切换为低电平然后再切换为高电平(脉冲持续时间=1ms)

我们使用 DACCLKSE 输入(检测到的120MHz/1Vpp 正弦波正常)、绕过 DAC PLL

将以下数据写入以下寄存器:

地址       |       数据  

0x01          |      0x1880

0x40B (第4页) |      0x0020

0x40C (page4) |      0x2702

0x431         |      0x3000

0x43B        |       0x0000

我们的问题: 每次从0x7F 读取都会返回值0x0009;这意味着 Fusefarm 自动载入序列不是由0x7F 寄存器完成

我的设计没有什么问题、请帮我解决困惑

 

此致  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将仔细研究您的问题、并尽快回复您

    谢谢

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

        我已经解决了我的问题,但我有一些问题要问你

         我发现硬件有问题、 原理图如下所示:

    IOUTAP (#2)和 IOUTAM (#3)因  #1 电感器的焊接问题而未获得1.8V_VDDOUT 电压。

    2.我们重新焊接 了#1电感器、Fusefarm 自动载入序列由0x7F 寄存器完成。

    我的问题: IOUTAP (#2)和 IOUTAM (#3)影响 Fusefarm 自动载入序列的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    发出复位脉冲后、DAC 默认使用差分时钟输入、保险丝将不加载。 在发出复位信号后、向其他地址0x31的位13写入"1"、以将 DAC 设置为使用单端输入时钟。 接下来、将"1"写入地址0x00的位11以执行熔丝组负载。 几毫秒后、读取寄存器0x7F、看看得到的结果。 此外、请确保复位脉冲为1ms、如上所述、使用振荡器进行验证。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

        我已经解决了我的问题、但我有一些问题要问您、我发现我的硬件有一些问题、

        原理图如下所示:

       IOUTAP (#2)和 IOUTAM (#3)因#1电感器的焊接问题而未获得1.8V_VDDOUT 电压。

       2.我们重新焊接了#1电感器、Fusefarm 自动载入序列由0x7F 寄存器完成。

       

       我的问题:IOUTAP (#2)和 IOUTAM (#3)影响 Fusefarm 自动载入序列的原因是什么?

                 您能 解释一下原因 吗?

             

    最棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我唯一的猜测是器件使用+1.8V_VDDOUT 电源来执行 Fusefarm 自动负载、或者您可能遇到另一个+1.8V 电源的问题。 这可能与 IOUT 信号无关、而是 DAC 电源之一。

    此致、

    Jim