This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:VADD 与输出电流之间的关系如何

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842922/dac7750-how-about-the-relationship-between-vadd-and-output-current

器件型号:DAC7750

你(们)好,先生

当 AVDD 为24V 输入时、输出电流为24mA

当 AVDD 降至12v 时、输出电流 降至16mA

没错吗?

如何保持  AVDD (10~30V)的输出电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否澄清您所指的电流?

    您谈论的是电源电流还是 IOUT 电流? 除非达到合规性限制、否则 IOUT 电流不应随电源变化。  您要将其连接到什么阻抗? 您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我假设您已经找到了解决此问题的解决方案、因此我将关闭该主题。  如果情况并非如此、请随时回复、然后重新打开。

    谢谢、

    Paul