This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300-BCM

Guru**** 2512325 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829523/afe4300-afe4300-bcm

器件型号:AFE4300

你(们)好。  

我已根据 EVM 原理图开发了 PCB、以使用 AFE4300测量组织阻抗。 我使用 STM32f103c8微控制器作为主机。 微控制器通过其计时器的 PWM (50% DS)功能为 AFE4300提供1MHz 时钟。 我可以根据需要设置和读取 AFE4300上的寄存器、但当我尝试读取 ADC_DATA_RESULT 寄存器以获得使用 IQ 或 FWR 模式进行阻抗测量的结果时、我始终得到0!

下面是我使用的代码:

(二 AFE4300初始化代码

AFE4300_writeRegister (ADC_CONTRAL_REGISTER1、0X4140);

AFE4300_writeRegister (MISC_REGISTER1、0x0000);

AFE4300_writeRegister (MISC_REGISTER2、0xFFFF);

AFE4300_writeRegister (DEVICE_CONTROL1、0X6005);

AFE4300_writeRegister (ISW_MUX、0x0000);

AFE4300_writeRegister (VSENSE_MUX、0x0000);

AFE4300_writeRegister (IQ_MODE_ENABLE、0x0000);

AFE4300_writeRegister (weight_scale_control、0x0000);

AFE4300_writeRegister (BCM_DAC_FREQ、0x0000);

AFE4300_writeRegister (DEVICE_CONTROL2、0x0000);

AFE4300_writeRegister (ADC_CONTRAL_REGISTER2、0x0000);

AFE4300_writeRegister (MISC_REGISTER3、0x0030);

******** 将数据采集速率设置为32*********

AFE4300_writeRegister (ADC_CONTRAL_REGISTER1、0x4120);

(图2 使用 FWR 模式*********

AFE4300_writeRegister (DEVICE_CONTROL2、0x0060);

AFE4300_writeRegister (DEVICE_CONTROL1、0x6006);

AFE4300_writeRegister (IQ_MODE_ENABLE、0x0000);

AFE4300_writeRegister (BCM_DAC_FREQ、0x0000);

AFE4300_writeRegister (ADC_CONTRAL_REGISTER2、0x0063);

(图2 设置频道*********

AFE4300_writeRegister (VSENSE_MUX、0x0000);

AFE4300_writeRegister (VSENSE_MUX、0x0408);

AFE4300_writeRegister (ISW_MUX、0x0000);

AFE4300_writeRegister (ISW_MUX、0x0408);

(图2 50毫秒后延迟*****

AFE4300_readRegister (ADC_DATA_RESULT);

秘书长的报告

我得到的结果是0。

再次使用 IQ 模式:

(图2 使用 Iq 模式********

AFE4300_writeRegister (ADC_CONTRAL_REGISTER2、0x0060);

AFE4300_writeRegister (DEVICE_CONTROL1、0x6006);

AFE4300_writeRegister (IQ_MODE_ENABLE、0x0800);

AFE4300_writeRegister (DEVICE_CONTROL2、0x0000);

AFE4300_writeRegister (BCM_DAC_FREQ、0x0000);

AFE4300_writeRegister (BCM_DAC_FREQ、0x0020);

AFE4300_writeRegister (DEVICE_CONTROL2、0x1800);

******** 将数据 采集 速率设置为32*********

AFE4300_writeRegister (ADC_CONTRAL_REGISTER1、0x4120);

(图2 设置频道*********

AFE4300_writeRegister (VSENSE_MUX、0x0000);

AFE4300_writeRegister (VSENSE_MUX、0x0408);

AFE4300_writeRegister (ISW_MUX、0x0000);

AFE4300_writeRegister (ISW_MUX、0x0408);

(第5颗星 阅读 i ********

AFE4300_writeRegister (ADC_CONTRAL_REGISTER2、0x0063);

**** 10毫秒后延迟。*******

I = AFE4300_readRegister (ADC_DATA_RESULT);

(第5颗星 阅读问题********

AFE4300_writeRegister (ADC_CONTRAL_REGISTER2、0x0065);

**** 10毫秒后延迟。*******

Q = AFE4300_readRegister (ADC_DATA_RESULT);

秘书长的报告

同样、结果为0!

这就是我将电路板连接到测试阻抗(并联 RC)的方法:

我用一根简单的导线将 IOUT0和 VSENSE0连接到 RC 端的一端、将 IOUT1和 VSENSE1连接到另一端 我知道数据表图12中有一个电路可帮助电极读取更准确的阻抗、但我发现它不能导致读数为0、并且不是必须首先将探针连接到此电路的原因 为了简单起见、我绕过了它。 我还尝试了从 RC 电路到芯片的直接路径以及通过运算放大器的路径、但结果没有改变(P4或 P6上的跳线)。 我这次还使用 RN0和 RP0上的校准电阻尝试了相同的代码、地址如下:

AFE4300_writeRegister (ISW_MUX、0x0101);

AFE4300_writeRegister (VSENSE_MUX、0x0101);

但我无法获得除0以外的任何结果。 我还将到芯片的路径从直接更改为放大(P8或 P9上的跳线)、但未显示任何结果。 我连接了我设计的电路板、如下所示。 我知道设计可能不是最佳的、但我不认为这可能会导致我面临的问题。 我现在是个无头绪的人、我不知道要测试什么、也不知道要做什么、因此您提供的任何线索都可能会有所帮助。

感谢你能抽出时间、  

Arash.e2e.ti.com/.../BodyImpedance.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

       在使用定制板之前、我建议您从 AFE4300 EVM 开始、使用 EVM 软件、您可以配置 AFE4300寄存器。

    找到适合您需求的正确设置后、您可以从 EVM 软件导出寄存器设置。 此导出设置可在以后用于您的定制板。

    此致、

    Midhun Raveendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当然、这是一种绕过它的方法。 问题是项目有一些时间和预算限制、如果我们订购 EVM 并重新开始工作、我们可能无法满足最后期限。 因此、如果有办法可以帮助我处理我们拥有的电路板、那将是极好的。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

     您可以下载 EVM 软件。 它可以在仿真模式下运行(无需硬件)。 按照您需要的方式配置每个块、然后您可以导出寄存器设置。

    此致、

    Midhun Raveendran