This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:总误差

Guru**** 2823835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836900/dac43608-total-error

器件型号:DAC43608

大家好、

我收到 了客户的以下问题。 您能支持下面的问题吗?

DAC43608偏移误差+增益误差+ INL + DNL 的总误差是多少? 还是有其他规格作为总误差?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    总未调整误差或包括基准的 TUE 由的平方根和给出  

    偏移误差

    2.增益误差

    INL

    基准精度

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam-San、

    感谢您的支持。

    您能否告诉我正确运行的 TUE 允许范围?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    我可能不理解这个问题、但是、TUE 不是输入、因此 DAC 的功能不允许有一定的范围。 相反、TUE 只是一个有关 DAC 输出精度的品质因数、它是根据上述分量 Uttam 的平方和根计算得出的。