This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我计划在评估板上使用 ADS1282、在用于增益校准的双极模式下、我计划在 VREFP/N 上使用+/-2.5V、在 AVDD/AVSS 上使用+/- 2.5V。 (Vref = VREFP–VREFN)如果 Vref = 2.5 -(-2.5)=5V (PGA =1)、这是正确的吗?
在具有5V Vref (如上所示)以实现增益校准的双极模式下、必须 为 INP 提供+1.25V 的输入信号引脚、 并为 INP 提供-1.25V 的输入信号引脚、对吗? +/-Vref/(2*1)=2.5/2 = 1.25V
在单极性中、我计划在 VREFP 上具有5V 电压、在 VREFN 上具有0V 电压、这是否正常?
谢谢、Chris。
尊敬的 Chris:
ADS1282上有一个"绝对输入范围"要求、即 AINP 和 AINN 不应超过(AVDD - 1.25V)或低于(AVSS + 0.7V)。 这是另一种指定输入共模范围要求的方法。
2.5V 差分电压正常、但如果 AINN < 0.7V、共模电压将超出规格。
我建议设置 AINP = 3.475V、AINN = 0.975V、以将2.5V 差分信号偏置到 PGA 输入共模范围的中心;但是、满足 "绝对输入范围"要求的任何2.5V 差分电压都将起作用。
谢谢 Chris。
最后一个问题、希望能解决。
对于单极输入引脚、AINP = 3.475V、AINN = 0.975V、我们可以将其更改为 AINN = 3.475V、AINP = 0.975V 吗? 这是一个问题。
谢谢、Chris。
尊敬的 Chris:
换用 AINP 和 AINN 不是问题、但您必须手动执行数据表第9.30节中所述的校准。 计算公式11时、负满量程代码将是您的预期输出代码。
如果您发送 GANCAL 命令、器件将获得正满量程信号。 使用-2.5V 差分输入运行 GANCAL 可能会在 FSC[2:0]寄存器中产生一些奇怪的结果。