This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:后处理示例 MATLAB 脚本代码

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841330/tsw1400evm-post-processed-example-matlab-script-code

器件型号:TSW1400EVM

我尝试使用名为的 POST 处理示例 matLB 脚本代码

Read_Post_Process_ADC_Capture_data_LVDs.m

在.m 文件中、它需要 n_tx、但当我更改值时、它不会更改 adc_data.bin 文件的大小、该文件的大小仍然为4096KB。

我查看 SDK、DFP 和 Studio 的文档和 pdf 文件以及 毫米波雷达器件 ADC 原始数据采集(修订版 B).pdf 等、

但我没有找到原因、我不知道我是否错过了这些文件中的内容。

因此、我想知道 n_TX 的影响以及我需要检查哪个文档或 pdf 文件、然后我可以很好地理解脚本。

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Froglu、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复。

    我在检查后等待您的解决方案。

    此致、

    Froglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Froglu、

    我们不知道 Matlab 脚本(在前一封邮件中共享)。   这是 mmWave Studio 的一部分吗?

     

    我们在脚本中看不到任何 HSDC Pro Automation API 的引用。 您能否简单介绍一下如何将“n_TX”参数链接到 HSDC Pro 数据采集?

     

    请在该脚本之前告知我们是否执行了任何具有 HSDC Pro Automation API 的 Matlab 脚本。

     

    此致、

     

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我从以下帖子中获取 MATLAB 脚本:

    http://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/627112/2312037#2312037

    重点是、我不知道"n_TX"参数链接到了什么。

    我更改"n_TX"参数的值、但.bin 大小无关紧要。

    例如、MATLAB 脚本中的第91行:

    DAT = fread (fid、n_adc_samples*n_chirps*n_rx*n_tx、'uint16'); 

    n_tx 应该是 决定容器大小的因素、

    我在 mmWave Studio 的通道配置文件和线性调频脉冲配置文件中重新配置 TX 编号、

    但 mmWave Studio 和 HSDC 专业版数据采集捕获捕获捕获的.bin 文件不会改变。

    此致、

    Froglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Froglu、

    根据我们对 Matlab 脚本(Read_Post_Process_ADC_Capture_data_LVDs.m)的理解、该脚本用于对 mmWave Studio 或 HSDC Pro 从 ADC 捕获的数据进行后处理。

     

    参数“n_TX”用于确定必须从.bin 文件读取的数据量,以便进一步进行后处理(由 mmWave Studio 或 HSDC Pro 创建),该文件包含来自 ADC 的捕获数据。 它不用于确定.bin 文件的大小。

     

    bin 文件的大小由要从 ADC 捕获的样本数(在 mmWave Studio 或 HSDC Pro 中配置)决定。 请参阅 HighSpeedDataConverterPro.pdf 中的“3.1.3.1 Capture Option”一节,该节将在以下位置提供,以配置 HSDC Pro 软件中要捕获的样本数

     

    [HSDC Pro 安装位置]\High Speed Data Converter Pro\HighSpeedDataConverterPro.pdf

     

    默认 HSDC 专业版安装位置: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您回复 n_TX。

    那么、您的意思是"n_TX" 可以被视为模块的参数、这是如何布置 ADC 数据的方式?

    此致、

    Froglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Froglu、

    是的,“n_TX”参数用于对 ADC 数据进行后处理。 根据“Read_Post_Process_ADC_Capture_data_LVDs.m”Matlab 脚本中的语句(请参见随附的语句),它用于说明必须从 Bin 文件中读取多少数据并处理相同的数据。

     

    此致、

     

    Jim

    e2e.ti.com/.../n-parameter.pptx