This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:DAC 每个输出上的电流

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843135/dac81416-current-on-each-of-the-outputs-of-the-dac

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他器件: 、DAC8775

您好!

我想使用 DAC81416、但您能在之前确认每个输出能够同时以满量程提供+/-25mA 电流吗?


例如:对于每个输出、OUT0至 OUT15的电压为40V、1.6k = 25mA。 这使得 DAC 总共提供16 x 25mA = 400mA。


如果正确、该电流是否由 Vcc 电源提供?

此致、
Laurent Lefevre。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 正确的是、DAC81416可以从所有16个通道同时提供25mA 电流。 限制不是与电流输出有关、而是与功率耗散有关。 DAC 上的功耗取决于电流和压降。 例如、您需要从 VCC 提供3V 的余量。 因此、总功耗将为3V*25mA*16 = 1.2W。 您需要将由于静态电流而耗散的功率与该数字相加。  

    如果没有适当的散热、这种大功率就无法从小型封装中耗散。 请仔细查看热阻详细信息、以计算结温上升并相应地设计散热器。

    请注意、当您离开满量程输出时、将会发生最大功率耗散。 这将增加器件上的压降。

    希望这能解答您的问题。  

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢您的回答。

    借助评估模块 DAC81416EVM、您知道最大功率耗散吗?

    对于我的测试、我希望在29V 和25mA 条件下使用12路输出、VCC= 32V。 您认为该模块是否适合该模块?

    此致、
    劳伦特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    我再次读出您的响应、恐怕要知道余量电压是 VCC 和 Vout 之间的差值。 如果为真、当 Vout 接近满量程时、但当 Vout 偏离满量程时、就不会出现问题。


    因此、如果 VCC=32V 和 Vout=5V、则余量为32-5=27V、25mA 时12个输出的功率耗散将 为12x27x25mA = 8、1W。

    我是否理解得好?

    此致、
    Laurent Lefevre。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    您的理解是正确的、在使用高 VDD 电源的较低 VOUT 下消耗更多电流是最坏的情况。

    您可以查看 DAC8775等器件作为参考。  在该器件上、我们使用一些开关电源、使 DAC 电源刚好足够高、能够驱动输出、这意味着该器件的功耗更低。  我并不一定会推荐这种替代 DAC81416的器件、而只是举个例子。