This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:使用两个电极设计便携式心电图机,是否有参考设计?

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841833/ads1191-use-two-electrodes-to-design-portable-electrocardiograph-is-there-a-reference-design

器件型号:ADS1191

尊敬的 TI 团队,

Project:便携式心电图机(如画笔)

ADC 计划使用 ADS1191, 为了实现更好的接触感应,2个电极更好;

  现在、我看到 ADS1191使用4 个电极,所以我要求  2个电极正常?是否有参考设计?

顺便说一下,ADI:AD8233只能使用 2个电极,尽管它输出了 anolog 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    感谢您的发帖。

    ADS1191仅支持两个输入引脚(IN1P 和 IN1N)。 由于这是一个单通道器件、其余两个输入引脚未使用。

    如果 RLD 电极未用于设置人体的共模电压、则两个电极输入可进行交流耦合。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrews,

    感谢您的支持。

    ?、对于 ADS1191 μ F、2个电极是可以的

    是否有参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cris、  

    2个电极正常。 抱歉、ADS1191没有额定的交流耦合双电极参考设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrews,

    非常感谢您的支持。

     您能给我们一些关于双电极原理图的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    这可以通过串联交流耦合电容器和高阻抗电阻网络来实现、从而对输入进行偏置。 请在下面链接的 ADS129x 常见问题解答页面上查找一些相关材料。 TI 培训门户上还有一个涵盖信号链组件块的视频培训系列。

    此致、