This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:COM 引脚和 SDA/SCL 电压电平的用途

Guru**** 2943700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842974/ads7830-purpose-of-com-pin-and-sda-scl-voltage-levels

器件型号:ADS7830

您好!

我对此 ADC 有两个问题:

  • 我在数据表中找不到 COM 引脚的任何信息、只是它是"模拟输入通道的常见"。 这是否意味着它是模拟输入信号的电压基准?
  • 根据我从电气特性表的"数字输入/输出"部分中了解到的内容、I2C 引脚的高电压电平应与 VDD 相同、且不能低于 VDD (例如 VDD = 5V、V_I2C_HIGH = 3.3V)。 是这样吗? 您可以确认这一点吗?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    - COM 引脚是模拟输入的接地端。 该器件将测量模拟输入和该引脚上的电压。 您可以将其连接到 GND 引脚。 模拟输入的基准为引脚10 (REF)

    -正确。 VDD 控制数字通信引脚的电压电平、因此器件的数字输出将为 VDD。 因此、您应该使用与总线相同的 VDD。

    此致

    Cynthia