This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:触摸屏后 TSC2007无中断响应

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829963/tsc2007-tsc2007-no-interrupt-response-after-touch-screen

器件型号:TSC2007

当我们使用 TSC2007实现屏幕控制时。

但是  我们在触摸屏幕时遇到了中断引脚无响应的问题。

下面是它们的原理图。

IIC 的地址为0x49。 配置过程是在初始化过程中配置断电模式、然后单击屏幕触发中断、配置 ADC 数字并通过中断处理功能读取 X 和 Y 值。 但现在他们无法实现屏幕上的中断响应。

IIC 在读取和写入方面应该没有问题。 配置 D3-D2 01:打开模数转换器。 PENIRQ 被禁用、中断引脚可被直接降低以触发中断、但是单击屏幕不会触发中断。

那么、关于这个问题、您能给我们一些意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在进入断电模式之前共享 X+、Y-和 PENIRQ 信号的图像、以及触摸屏幕时这些相同信号的图像?

    TSC2007器件上的 PENIRQ 功能是一个简单的功能、通常运行正常。  如数据表中所述、如果最后一个命令字节包含 PD0=1、则 PENIRQ 功能被禁用、不会在触摸事件时触发。  否则、请注意、放置在信号上的电容与内部 PENIRQ 上拉电阻形成一个时间常数、这将影响 PENIRQ 信号的反应时间、因此可能也会尝试等待更长的时间。

    我还建议查看文章 、了解 触摸屏控制器的笔中断(PENIRQ)操作。  本文提供了有关 PENIRQ 函数工作原理的一些很好的见解。  

    此致、

    Aaron