This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:CMOS 模式

Guru**** 2534460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841171/lm98714-cmos-mode

器件型号:LM98714

您好!

数据表显示它是16位。 但是、对于 CMOS 模式、我的理解是否正确、它仅为8位而不是16位? 我在数据表引脚功能中看到的是、CMOS 模式具有8位并行输出。

那么、三通道、16位仅指 LVDS 模式?

请帮助澄清。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在9月25日之前回复。

    谢谢、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    我们是否可以请求后续回答? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVDS 和 CMOS 之间没有区别、两者都是16位。

    在 CMOS 中:

    1) 1) CLKOUT =红色/蓝色/绿色的3倍像素频率。

    a) CLKOUT 高电平期间:MSB D15-D8

    b)在 CLKOUT 低电平期间:LSB D7-D0

    由于 CMOS 输出具有8个引脚、因此数据输出速率为6倍像素频率

    在 CMOS DOUT7-DOUT0的一个像素持续时间内、顺序如下:

    R15-R8;R7-R0;G15-G8;G7-G0;B15-B8;B7-B0

    此致、

    Costin