This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1175:什么是动态电容、数据表中写入的内容以及如何覆盖?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829301/adc1175-what-is-dynamic-capacitance-what-writes-in-datasheet-and-how-to-get-over

器件型号:ADC1175

您好!  

我使用的是 adc1175 20 MHz、测量时出现尖峰问题、我无法将其删除。  

当我驱动正弦波时、ADC 的 Vin 会出现尖峰。 当我使用方波时、峰值发生在波形的上升沿。  

我认为它与高时钟频率有关、但我在使用2MHz 时钟信号时遇到了相同的问题。  

它是否可能由 ADC 的动态电容引起?  

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    VIN 的容性负载可能会导致电源出现问题。 您使用什么来驱动 VIN? 您知道源阻抗是多少吗? 您是否曾尝试在 VIN 上使用低通滤波器来帮助消除高频噪声?

    这是否是上一个主题的延续?

    如果是、您的设计是否仍使用原型板? 我可以为该设计提供更多帮助。 我的最终建议是将此设计放置在具有表面贴装组件的 PCB 上、并确保遵循数据表中的布线建议。

    至于 ADC 时钟信号、它是否仍然来自同时驱动微控制器的20MHz 振荡器? 您应该在 ADC 处探测该时钟信号、以确保其符合预期。 如果可能、您可能希望在到 ADC 的时钟路径中放置一个小电阻。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我连接了尖峰看起来的样子

    它每50ms 进行一次尖峰、

    根据示波器、Snapshoot 等于 ADC 的 Vin 点。

    我认为一些电流从 Vin 点流出。

    时钟信号为2MHz、与微控制器不同步、且约为5V pp 方波。

    我还将来自微控制器的时钟信号除以2 (它使频率为10MHz)、它大约为2Vpp、并且我获得了与噪声信号相同的尖峰。 但我附加的快照不会与微控制器和2MHz 5Vpp 同步。 如果我使用5Vpp 2MHz 时钟信号、则噪声已消除、但尖峰未消除

    我不知道源信号的阻抗是多少。

    BTW 我在 Vin 引脚之前使用57pf 电容器、在电容器之前使用缓冲器。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    我不认为附件使它通透了。

    50毫秒是相对较慢的干扰(20Hz)、我认为20Hz 是您感兴趣的信号之一吗? 您能否确保不会发生意外耦合? 这可能是以某种方式在 ADC 电源轨上混合的?

    下面是一些其他尝试的东西:

    使用振幅较低的时钟信号(~3Vpp)

    使用运算放大器驱动 VIN 引脚。

    为 AVDD 和 DVDD (而非 USB VBUS)提供"干净"+5VDC 电源。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我附加了快照。 它可以帮助您想象尖峰是什么样的

    VDD 非常直接、大约为5.06伏、我还更正了 ADC 的基准电压0V 是最小值和最大值2.00V、两者都非常直接

    我在 ADC 的 Vin 引脚之前使用放大器作为缓冲器

    谢谢你  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    已连接新快照。 一个来自自定义 Windows 应用程序、另一个来自范围。 当未使用通过 Vin 引脚传输的信号和20Mhz 时钟信号时、两者均可与微控制器同步。

    您可以很容易地看到、20Hz 尖峰仍然出现在波形中。

    我认为动态电容会导致这种行为。  

    如果我在 Vin 引脚之前使用二极管、它会帮助我们解决问题吗?  

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    感谢您分享示波器截图。 这肯定不是模拟输入的预期行为。

    我不建议在模拟输入端使用二极管。 一旦二极管开始削波、这可能会向模拟输入添加谐波。 我认为这会带来更多问题。

    此时、ADC 可能会损坏、但我仍然认为还有另一个问题。 您需要在 PCB 上进行设计布局、并遵循数据表中的布线建议。

    此致、

    Dan