This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:软件模式下的配置。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835607/ads8556-configuration-in-software-mode

器件型号:ADS8556

在硬件模式下尝试成功后、我尝试让 ADC 在软件模式下工作。 正如数据表提到的、配置寄存器最初默认值为0X000003FF、我没有向寄存器写入任何内容、只将通道对 A 的转换开始切换为高电平。 但是、当转换开始变为高电平时、BUSY 引脚不会像预期的那样变为高电平。 请帮助我使 ADC 在软件模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flourisha PCG、

    在软件模式下、ADS8556的运行功能仅由控制寄存器(CR)设置、但是对于 CR 中的默认设置、通道对 A/B/C 在转换中被禁用、因此应根据表5中的位设置和图42中的时序正确更新 CR。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 现在、我已经将控制寄存器值设置为 0xFE0007FF。 但是、BUSY 引脚现在仅在下一次转换启动时切换、它不再变为高电平。 但是、如果我复位 ADC 并再次将值写入控制寄存器、则 BUSY 引脚将切换。 根据该控制寄存器设置,我已经将 C10 (CLKOUT_EN)位设为1,但我无法在引脚27上看到任何时钟信号,该引脚始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flourisha PCG、

    您能否向我展示您在数据表中捕获的与图42相关的时序图? 请注意、寄存器内容将在下一帧中更新、需要额外的 CONVST 信号。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flourisha PCG、

    我希望您已经解决了这个问题、因为3周后我没有收到您的回复、此主题 将关闭。 谢谢

    此致

    戴尔