This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:当使用 ADC128D818内部温度时,需要牺牲一个通道?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829902/adc128d818-when-adc128d818-internal-temp-is-used-one-ch-need-to-compromised

器件型号:ADC128D818

ADC128D818 内部 温度 不包括 ADC 的8个输入通道? 如果没有、哪个通道会受到影响以获取温度详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    如果您在数据表第8.6.x 节中查看 ADC128D818的工作模式、您将看到可以在模式0中使用 CH0-6和温度、在模式1中使用 CH0-7。  在模式2和3中、您可以使用所有通道(在各种伪差分配置中)和温度。