This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE0064:复位电平

Guru**** 1490375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829203/afe0064-reset-levels

器件型号:AFE0064

你(们)好。

在数据表中、它指定积分器的正输入电压为1.68V

但是、复位电平为 REFM 或 REFP (取决于上/下集成)。 如果我理解正确、积分器应该能够为输出使用完整的 ABS (REFP-REFM)电压范围。

如果 OA 正输入电压为1.68V、情况如何? 集成电容器在复位期间是否完全放电? 还是预设为 REFM/REFP?

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    积分器的输入共模为1.68V。 输入<0... 63> 还将在   正常 工作条件下保持相同的输入共模。

    积分器架构使得它的复位电平输出为 REFM (积分上)或者 REFP (积分下)。 积分器使用完整的电压范围 abs (REFP - REFM)。

    正如您正确地说过的、该器件在内部将反馈电容器预设为适当的电压、以确保不会因不同的输入输出共模而产生额外的电荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shriram、您好!

    非常感谢您的回复!

    "该器件在内部将反馈电容器预设为适当的电压"-由于数据表中的原理图未显示这一点、因此感谢您的澄清。

    我正在尝试在 Cadence 中构建 AFE 集成器级的近似模型、以便我可以设计和调整连接到传感器的接口电路。 您是否可以通过任何方式向我提示如何对电容器进行预置? 这可能有助于我指定接口电路所需的电压和电流。

    此致、

    迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    为了简化图表、我们没有在数据表中显示这些详细信息。 此外、这些详细信息不会影响器件运行。

    我想、您对信号处理、噪声等的仿真模型感兴趣 在这种情况下、 您只需将输入 电压电平视为接地 (或 REFM)即可。 然后、输出可以从零(或 REFM)摆动到 REFP。