你(们)好。
在数据表中、它指定积分器的正输入电压为1.68V
但是、复位电平为 REFM 或 REFP (取决于上/下集成)。 如果我理解正确、积分器应该能够为输出使用完整的 ABS (REFP-REFM)电压范围。
如果 OA 正输入电压为1.68V、情况如何? 集成电容器在复位期间是否完全放电? 还是预设为 REFM/REFP?
提前非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
在数据表中、它指定积分器的正输入电压为1.68V
但是、复位电平为 REFM 或 REFP (取决于上/下集成)。 如果我理解正确、积分器应该能够为输出使用完整的 ABS (REFP-REFM)电压范围。
如果 OA 正输入电压为1.68V、情况如何? 集成电容器在复位期间是否完全放电? 还是预设为 REFM/REFP?
提前非常感谢!
您好、Diego、
积分器的输入共模为1.68V。 输入<0... 63> 还将在 正常 工作条件下保持相同的输入共模。
积分器架构使得它的复位电平输出为 REFM (积分上)或者 REFP (积分下)。 积分器使用完整的电压范围 abs (REFP - REFM)。
正如您正确地说过的、该器件在内部将反馈电容器预设为适当的电压、以确保不会因不同的输入输出共模而产生额外的电荷。
Shriram、您好!
非常感谢您的回复!
"该器件在内部将反馈电容器预设为适当的电压"-由于数据表中的原理图未显示这一点、因此感谢您的澄清。
我正在尝试在 Cadence 中构建 AFE 集成器级的近似模型、以便我可以设计和调整连接到传感器的接口电路。 您是否可以通过任何方式向我提示如何对电容器进行预置? 这可能有助于我指定接口电路所需的电压和电流。
此致、
迭戈