This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:非多路信号分离器模式下的最大 LVDS 速度

Guru**** 2528480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1000, ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841352/adc12d1600-maximum-lvds-speed-in-non-demux-mode

器件型号:ADC12D1600
主题中讨论的其他器件:ADC12D1000

大家好、我正在考虑在我的其中一个新设计中使用 ADC12D1000或 ADC12D1600。 我想在非多路信号分离器非 DES 模式下使用数据转换器。 我是否仍可以以最高速度使用数据转换器? LVDS 总线的速度是否足以通过两条总线而不是四条总线传输所有数据? 数据表未明确指示 LVDS 总线的最大速度。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drac82、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drac82、

     

    ADC12D1600 LVDS 总线的最大输出数据速率为1Gbps。

    因此 、请使用1:2多路信号分离器非 DES 模式。

    尤其是在以全速率为 ADC12D1600计时时。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回复。 ADC12D1000也是如此吗? 在1:1非多路信号分离器非 DES 模式下、该器件能否以1Gbps 速率使用?

    谢谢、

    Drac82.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drac82、

    是的、ADC12D1000转换器也是如此。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很抱歉再次打扰你。 我只是偶然发现了另一篇文章、内容似乎与您所说的内容相矛盾。 在这篇文章中、TI 员工建议 ADC12D1600的时钟频率为1.6Gsps、其中1条 LVDS 总线以800MHz DDR 运行。 您能帮我解释一下吗? 我缺少什么?

    e2e.ti.com/.../690102

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drac82、

    我必须研究这个。 遗憾的是、我将不得不与设计人员进行讨论。 请给我几天时间。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drac82、

    很抱歉耽误你的时间。

    我与设计人员验证了这一点 、并在给定较大的过度设计裕度的情况下、ADC12D1x00和 ADC12D1x00RF 可在非多路复用器模式下以高达1.8Gbps 的 LVDS 速度安全运行。

    希望这对您有所帮助...

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    确实如此。 谢谢!