This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAR ADC

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828368/sar-adc

我尝试使用65nm 节点中的行业标准仿真工具来实现10位50MS/s SAR 类型 ADC。 设置和保持违规似乎存在问题。 各个块似乎正常工作、但当我在顶层集成和运行仿真时、问题就会出现。 听起来很奇怪、但似乎看不到输出。 我可以在这方面获得一些帮助吗?

PS:我已经反复检查了我的连接、但似乎我在这方面一直处于停滞状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumukh、

    您在这里是否使用过特定的 TI 器件/器件型号?  如果是、请提供详细信息、我们将为您提供合适的支持团队。  此论坛不面向仿真和顶级 ADC 设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tom 的回复!!