This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何为我的应用确定 ADC 位大小和基准电压?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843479/how-to-determine-adc-bit-size-and-reference-voltage-for-my-application

主题中讨论的其他器件:ADS1258

您好!

我对 ADC 有疑问。

如何知道我的 ADC (8位、12位、16位或24位)适合我的应用?

例如、我有一个传感器在0.4V (400mV)至2V (2000mV)范围内提供模拟输出。

这是一个液体测量传感器(范围为0 mm 至35000 mm)。

因此、0mm 对应于0.4V、35000mm 对应于2V。 我想 使用该传感器读出3mm 的值。 有可能吗

 如何为我的应用确定基准电压(2.5或3.3或5V)和 ADC 大小(18位、12位、16位或24位)?


 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    此帖子可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772488/2856893#2856893

    它不直接适用于您的问题、但部分问题确实适用。 即 LSB 大小: LSB = FSR /(2^n - 1)、其中 n 是位数。  

    因此、对于该示例、2V - 0.4V 为1.6V。

    1.6V/35000mm = 45.7uV/mm 如果您需要3mm 的精度、则需要3mm * 45.7uV/mm = 137uV 或更低的 LSB 尺寸。  

    假设 FSR 为2xVREF/增益、而 VREF = 2.5V 且增益= 1、

    LSB =(2 x VREF)/增益/(2^n - 1)= 137uV =(2 x 2.5V)/ 1 /(2^n -1)

    137uV = 5 /(2^n -1);(2^n-1)= 5/137uV = 36496.35;2^n = 364997.35;log (2^n)= log (36497.35);n * log (2)= log (36497.35);n = 15.155

    因此、当 FSR 为2xVREF/增益时、当 VREF = 2.5V 且增益= 1时、您将需要至少16位的无噪声分辨率才能在输入端看到3mm 的变化、这意味着您可能应该根据采样率选择18位或24位转换器、等等 希望此计算能让您了解如何回答这个问题,祝您好运!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的支持。  我对 LSB 计算有疑问。 根据您的单词、1LSB 是

     LSB =(2 x VREF)/增益/(2^n - 1)。  是所有 ADC 应用通用的该公式。

    例如、ADS1258具有此功能。

    根据该1LSB =+1.06 * VREF (2^23 -1)。 如何对此进行计算? 如何知道特定输出代码的电压?

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Swaroop、

    请查看有关此主题的此常见问题解答帖子: http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/751101

    1 LSB = Vref / 780000h。