This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC1128EVM:无法为单通道图选择通道

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829751/ddc1128evm-impossible-to-select-a-channel-for-single-channel-plots

器件型号:DDC1128EVM
主题中讨论的其他器件:DDC1128

尊敬的专家:

我正在运行与 Windows 10 64位计算机签订 NDA 后提供的软件。 该软件已经安装、运行良好。 程序启动并正确显示窗口。 在 FPGA 的系统刷新后、我可以按 Fast Data 和 FPGA 默认设置来收集数据。 一切看起来都正常、但我无法显示单个通道的数据、不同于默认的256A。 我可以从单通道线路图和单通道输出代码直方图的下拉菜单中看到通道列表、但一旦我选择一个通道、我可以看到的唯一分布是通道256A。

有什么见解吗? 感谢你的帮助。

Raffy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raffaella、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    由于 DDC1128包含在 NDA 中、因此我想将此对话脱机。

    您能否将您的问题连同此 e2e 帖子的参考发送至 ddcxxx-support@list.ti.com?