This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:适用于基于 JESD204的转换器的 Modelsim / Questa 仿真模型

Guru**** 2969250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843285/dac37j82-modelsim-questa-simulation-model-for-jesd204-based-converters

器件型号:DAC37J82

大家好、

有人知道 TI 是否为基于 JESD204的转换器提供 Modelsim / Questa 仿真模型?  还希望其他提供这些模拟模型的人提出建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    我们提供了 ibis_AMI 或 BSDL 模型。 其中一项是否能为您提供帮助?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的建议、但我正在寻找 Modelsim 仿真模型。 例如、如果我使用 FPGA 通过 JESD204B 串行器/解串器链路连接到该 DAC、我希望通过该链路模拟此器件的行为。 在 FPGA 方面、无论您是从 FPGA -> DAC 还是 ADC -> FPGA 进行开发、都可以使用该模型、但 TI 似乎没有为 行为仿真提供 HDL 模型。

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    很抱歉、但这就是我们必须提供的所有内容。

    此致、

    Jim