工具/软件:WEBENCH设计工具
我们目前正在使用双通道 ADC ADS1232、因此我们遇到了一个问题。 我们将其中的三个 ADC (ADC1、ADC2、ADC3)与 MCU 连接、其中每个 ADC 都有自己的专用 DOUT、PWDN 和连接到 MCU 的串行 CLK 引脚。 速度、GAIN0、GAIN1、A0通常与 MCU 相连、XTAL 2不与 GND 相连。 使用单个称重传感器单独读取 ADC1时、ADC1从称重传感器输出适当的电压、但其他 ADC 输出无用值。 我已经检查 了两个通道的 ADC1数据、它们读取正常、但另一个 ADC2和 ADC 3正在读取垃圾值。 这是否意味着 ADC 损坏或输入有故障?