This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1232:ads1232

Guru**** 1399120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842844/webench-tools-ads1232-ads1232

器件型号:ADS1232

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们目前正在使用双通道 ADC ADS1232、因此我们遇到了一个问题。 我们将其中的三个 ADC (ADC1、ADC2、ADC3)与 MCU 连接、其中每个 ADC 都有自己的专用 DOUT、PWDN 和连接到 MCU 的串行 CLK 引脚。 速度、GAIN0、GAIN1、A0通常与 MCU 相连、XTAL 2不与 GND 相连。 使用单个称重传感器单独读取 ADC1时、ADC1从称重传感器输出适当的电压、但其他 ADC 输出无用值。 我已经检查 了两个通道的 ADC1数据、它们读取正常、但另一个 ADC2和 ADC 3正在读取垃圾值。 这是否意味着 ADC 损坏或输入有故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobinath、

    关于 ADC2和 ADC3、我将验证所有数字引脚是否均已正确连接、并且没有任何悬空(例如您未提及的 TEMP 引脚)。  确保基准电压有效、并且传感器输出正确连接到 ADC 输入、并且处于正确的共模输入范围内。

    问题也可能是通信、固件或时序问题。  使用示波器或逻辑分析仪、您可以检查和监控两个器件的 DRDY/DOUT。  如果不读取数据、您应该会看到所选输出数据速率下的输出脉冲。  另一个注意事项是、您必须在 DRDY/DOUT 从高电平转换为低电平后读出数据、该信号将结束转换。  在下一次转换完成之前、必须完全读取数据、否则数据可能会损坏。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

        在此对话中,我附上了 DOUT 和 ADC CH1和 CH2的一些示波器截图。 检查这个...这个示波器快照都没有将输入连接到 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     如果没有读取数据,您是否有 DOUT、SCK 和 PDWN 的任何范围快照,因为您说它在没有读取数据的情况下会脉冲选定的数据速率。 如果您附加了该文件、它对我们非常有帮助  

         谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobinath、

    第一个示波器图很有趣。  您是否多次打开和关闭电源?  黄色迹线开始看起来连接不良、然后第二部分迹线看起来正常、然后停止。  蓝色迹线看起来好像 PDWN 被保持在低电平。  我不确定第二个示波器屏幕显示的内容。

    在为 ADC 加电时、应对 PDWN 引脚进行脉冲以确保其正确启动。  第二、您需要确保 DRDY/DOUT 连接到微控制器上的输入引脚、而不是驱动的引脚。  第三、您需要确保 ADS1232的所有数字输入引脚上都有适当的电压。  应该没有悬空的数字输入引脚、否则您将看到不稳定的行为。

    我在下面附上了启动时的 DRDY/DOUT 示波器截图。  在这里、PDWN 在加电强制 DRDY/DOUT 为高电平后发出脉冲。  这将在4个完整的转换中保持高电平、然后变为低电平、并在没有从器件读取数据(未发送 SCLK)时以数据输出速率进行脉冲。  该图还显示了建议的 PDWN 脉冲和自偏移校准。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bob、

         我在 ADC 输入通道引脚编号(11、12、13、14)上有一些问题、我还连接了引脚行为的示波器截图。 该引脚提供5V 电压 ,我不会在那里发生什么情况。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobinath、

    如果此示波器屏幕截图显示了您在模拟输入上看到的内容、则这似乎是一种特定的模式、而不是浮动输入。  因此、可能会以某种方式将数字信号短接到输入端。  如果您单击帖子顶部的我的姓名、您可以与我打开私人对话、并向我发送您的原理图和 PCB 布局。

    您是否能够看到 DRDY/DOUT 并与我之前提供的照片进行比较?

    此致、

    Bob B