您好!
在我们的设计中、我无法获得连接到 ST mice2e.ti.com/.../dlawsas1_2D00_01_2D00_mk2_2D00_0a_2D00_sd.pdfro 控制器的 ADS 1258的准确读数。 我曾提到论坛中关于设计和相同问题的其他职位。
以下是我们在设计中观察到的与其他帖子相关的偏差:
- 为 ADC 串行接口添加47欧姆终端电阻器。
- 在运算放大器的输出级或 ADC 的外部信号调节电路上添加150Hz 的低通 RC 滤波器。
- 在 VREFP 和 VREFN 之间添加一个缓冲器到基准电压发生器和一个差分滤波电容器、以帮助稳定和减少基准电压噪声。
- 下面是 ADC 布局。
上图突出显示了在模拟和数字接地中观察到的偏差以及在运算放大器级中 Rg 和 RF 的放置。
除了上述几点之外、请建议我进行任何必要的更改、以准确地纠正问题。