This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:从 ADS1293迁移到 ADS1292R

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1293, ADS1292RECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843144/ads1293-migrating-from-ads1293-to-ads1292r

器件型号:ADS1293
主题中讨论的其他部件:ADS1292RADS1292RECG-FE

大家好、

我们正在考虑在设计中从 ADS1293迁移到 ADS1292R。 迁移的主要原因是将呼吸纳入我们的设计并提高可编程增益。  

我想知道、我当前的 ADS1293驱动程序是否需要进行任何重大修改才能进行迁移。  我想尽量减少驱动程序开发工作量、因为我拥有适用于 ADS1293的成熟驱动程序和应用程序。  

请告诉我迁移时需要考虑哪些事项。  

此致

Lakshmikanth。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmikanth、

    感谢您的发帖!  

    感谢您关注 ADS1293和 ADS1292R 器件。 但是、我们提供的支持非常有限、无法帮助开发驱动程序并在不同器件之间进行调整。 遗憾的是、这两个器件在接口和寄存器映射定义方面的共同点很小。

    ADS1292RECG-FE 的源代码可在安装目录中找到。 它按原样提供。

    请随时向我们直接询问有关接口的问题以及您遇到的任何其他挑战。

    此致、