This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:AFE4900设置

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843224/afe4900-afe4900-settings

器件型号:AFE4900

大家好、我正在使用 AFE4900开发生物辨识传感器原型。

可用的文档缺少用于选择光脉冲时序、驱动器电流和 FIFO 设置的内部寄存器/设置的信息。

此外、输出数据包结构未知。

有人可以向我提供一些进一步的文档吗?

此外、LED 驱动器的内部结构是什么? 根据数据表、有一个高达100mA 的单个 ILED、可在四个不同的输出通道上进行分配、但最大电流被称为200mA。 这是否意味着一次只能打开两个 LED、但每个通道可灌入高达100mA 的电流? 如果是、如何确定导通序列?

非常感谢