This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259-Q1:引脚额定值

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842558/ads1259-q1-pin-ratings

器件型号:ADS1259-Q1

团队、

您能帮助我理解以下内容吗:

说明 器件型号 封装 引脚 额定引脚电压(VMAX) 额定引脚电压(VMIN) 额定引脚电流(A)
XTAL1/CLKIN:内部振荡器:DGND、外部时钟:时钟输入、晶体振荡器:外部晶体1 ADS1259QPWRQ1 20引脚 TSSOP 封装 11.  ??  ??  ??
XTAL2:外部晶体2、否则无连接 ADS1259QPWRQ1 20引脚 TSSOP 封装 12. ??    ??  ??
旁路:内核电压旁路。 ADS1259QPWRQ1 20引脚 TSSOP 封装 13. ??    ?? ??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    第4页第6.1节的绝对最大额定值表中给出了每个引脚的额定值。  您提供的引脚说明在第3页的类型列下的表中定义。  对于引脚11 (XTAL1)、这将是一个数字输入引脚、在第6.1节中、最小电压显示为 DGND-0.3V、最大电压显示为 DVDD+0.3V。  最大输入电流为+/- 10mA。

    我意识到其他一些引脚不太明显、例如 XTAL2和 BYPASS。  这些引脚不是输入引脚、因此不会施加输入电压。  但是、请注意、在6.1表中、输入电流最大值适用于除电源外的任何终端。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    感谢您的备注。

    我正在进行最坏情况分析、文书工作的要求需要每个引脚在正常工作期间可以看到的最大电压和最小电压。  

    我应该为 XTAL2和 BYPASS 输入什么? 我明白这不是标准的。 TI 是否有此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于这些引脚、我们需要做一些研究。 我们会尽快回复您。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    以下是我收到的回复:

    "XTAL2是用于驱动外部晶振的内部振荡器缓冲器输出。 该引脚上的电压范围将介于0V 和 DVDD 之间。

     BYPASS 引脚是 LDO 为数字内核供电的输出电压。 标称电压为1.8V、但将在1.65V 至2V 之间变化。"

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob!