This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404未向主器件提供 ACK

Guru**** 2511425 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827892/afe4404-afe4404-is-not-giving-ack-to-master

器件型号:AFE4404

尊敬的 TI:

我使用的是 AFE4404和 OSRAM SFH7050、Arduino 板作为主板。

AFE4404未响应主器件、未向主器件发送任何 ACK 信号。

请查看我们用于设计的原理图、请找到 SDA 和 SCL 从 Arduino 到 AFE 的快照。

我通过配置 RESETZ 寄存器来执行 AFE 的 RESETZ、在这种情况下、我将 RESETZ 引脚保持断开/悬空状态。

是否需要 连接 AFE4404的 RESETZ (D1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    请将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我将查询发送给您建议的邮件。我何时应该收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    在 AFE4404中、RESETZ 应拉至高电平以实现正常运行。 它不能保持悬空。

    将其拉高可解决您的问题。

    此致、

    Prabin。