This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:CAN't 从不带 MMB0的 ADS1298RECGFE-PDK 读取 ID

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842969/ads1298recgfe-pdk-can-t-read-id-from-ads1298recgfe-pdk-without-mmb0

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1298

您好!

我尝试 使用不带 MMB0的 ADS1298RECGFE-PDK 电路板。 我按照如下所述设置跳线和我连接的引脚、但每次尝试从 SPI 读取任何内容时、我都会接收0xC0。 我不知道会发生什么错误。

跳线:  

JP15:2-3     JP1:连接     JP5:未连接     JP2:2-3     JP20:1-2     JP4:连接     JP24:2-3     JP18:2-3     JP19:1-2     JP21:1-2     JP22:2-3      JP23:1-2     JP36:1-2

电源连接:

J4.5:GND     J4.9:+3V3     J4.10:+5V

SPI 连接:

J3.1:CS     J3.3:SCLK     J3.4:GND     J3.11:MOSI     J3.13:MISO     J3.14:+3V3

SPI:

8位字     1MHz     POL:0     PhA:1     第一位:MSbit     第一个字:LSWord

示波器上的打印屏幕、示波器只有两个通道、所以我拍了2张照片、其中一张展示了 MOSI、另一张展示了 MISO

蓝色:SCLK     黄色:MOSI     发送时间:0x20 0x00     接收:0xC0 0x00

蓝色:SCLK     黄色:MISO     发送时间:0x20 0x00     已接收:0xC0 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matheus、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    我的签名中的 BIOS 常见问题解答中有一些帖子、应该可以帮助您完成调试!  

    我们无法提供帮助、因为 ADS1298正与非 TI 器件连接。  

    祝您好运!