主题中讨论的其他器件: ADS1298
您好!
我尝试 使用不带 MMB0的 ADS1298RECGFE-PDK 电路板。 我按照如下所述设置跳线和我连接的引脚、但每次尝试从 SPI 读取任何内容时、我都会接收0xC0。 我不知道会发生什么错误。
跳线:
JP15:2-3 JP1:连接 JP5:未连接 JP2:2-3 JP20:1-2 JP4:连接 JP24:2-3 JP18:2-3 JP19:1-2 JP21:1-2 JP22:2-3 JP23:1-2 JP36:1-2
电源连接:
J4.5:GND J4.9:+3V3 J4.10:+5V
SPI 连接:
J3.1:CS J3.3:SCLK J3.4:GND J3.11:MOSI J3.13:MISO J3.14:+3V3
SPI:
8位字 1MHz POL:0 PhA:1 第一位:MSbit 第一个字:LSWord
示波器上的打印屏幕、示波器只有两个通道、所以我拍了2张照片、其中一张展示了 MOSI、另一张展示了 MISO
蓝色:SCLK 黄色:MOSI 发送时间:0x20 0x00 接收:0xC0 0x00
蓝色:SCLK 黄色:MISO 发送时间:0x20 0x00 已接收:0xC0 0x00