This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:确认是否需要额外的硬件来实现此兼容性、以便在 PC 和传感器选项之间进行连接

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, CC2531EMK, ADS1293, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842749/ads1293evm-confirm-if-there-are-additional-hardware-is-required-to-make-this-compatible-to-connect-between-pc-and-sensor-options

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: CC2531EMKADS1293CC2541

大家好、

我们在 下面向客户询问有关其 ADS1293EVM 应用的信息:

我们的客户就 p/n ADS1293EVM 联系了我们。 他们想知道是否需要额外的硬件来使其兼容 PC 和传感器选项之间的连接?
它们打算同时使用压电传感器 LDT-028k 和 ECG 传感器。
他们还在考虑购买一种允许他们将通过 ADS1293收集的数据直接传输到其他器件或接收器的设置。 CC2531EMK (ZigBee USB 套件)是可能的候选器件。 但是、他们需要获得有关其必须获得的任何配套项目的建议
具有完全可行的设置。

如果您需要我们客户提供的其他信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    客户似乎希望使用我们的 ADS1293EVM 作为开发平台来对其应用进行原型设计。 对于这些类型的请求、我们几乎无法提供支持、因此我们无法评论如何将 EVM 与 CC2531EMK 或类似平台连接。 EVM 本身仅供客户评估我们 IC 的性能和功能。

    EVM 本身可完全通过 PC 的 USB 电源供电。

    施加到 EVM 的电压不能超过 ADS1293本身的绝对最大额定值、因为没有额外的衰减或输入保护电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan -您可以将以下参考设计作为示例。 此设计使用 ADS1293和 CC2541进行无线数据传输:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00096

    此致、