This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS41B49:如何选择12位 ADC 和14位 ADC

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS41B49, ADS41B29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828923/ads41b49-how-to-choose-12-bit-adc-and-14-bit-adc

器件型号:ADS41B49
主题中讨论的其他器件: ADS41B29

通常、选择高位 ADC 以获得更高的有效位数和更佳的信噪比。 然而、在实际选择过程中、12位 ADC 和14位 ADC 的同一电平的动态指示器是相似的。  信噪比类似、有些芯片具有相同的性能、例如 ads41b49和 ads41b29。 这两个 ADC 的动态性能完全相同、但14位 ADC (72美元)的价格几乎是12位 ADC (38美元)的两倍。 因此、与同类12位 ADC 相比、14位 ADC 在性能或实际应用中有哪些优势、从而可以大幅提高价格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    使用14位转换器而不是12位转换器的一个原因是、您现在的输出代码比使用12位 ADC 多2^2。 这将产生更小的 LSB、从而实现更高的分辨率、因此这在某些应用中可能很重要。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个答案解决了我的困惑、谢谢