This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:每个电源的馈通电容要求

Guru**** 2693945 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, TSW40RF80EVM, DAC38RF80EVM, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840015/dac38rf80evm-requirement-of-feedthru-cap-with-each-supply

器件型号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38RF80TSW40RF80EVMSN74AXC8T245

尊敬的 TI:

我们在设计中使用三个 DAC38RF80。

我们已经看到 DAC38RF80的评估板和1.8V 等相同的电压电平电源使用馈通电容进行分离、如下所示:

我们看到了其他评估模块(TSW40RF80EVM)、其中使用了 DAC38RF80、它们不使用每个1.8V 电源的馈通电容器、而是组成了模拟、 数字等、然后它们没有使用馈通电容来分离相应组中的电源、而是使用单个网络名称为所有1.8V 模拟电源供电、如下所示:

我们能否使用 TSW40RF80EVM 板方案代替 DAC38RF80 EVM 板、因为我们在设计中使用三个 DAC、因此很难创建如此多的平面?

此外,我们能否通过单个 LDO 为全部三个 DAC 的1.8V 和-1.8V 电源供电,而不是为每个 DAC 分别供电,而不会在 DAC 之间产生任何干扰?

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    TSW40RF80EVM 的方案应该可以使用。 馈通电容用于确定 DAC38RF80EVM 上使用的开关电源的开关频率。 如果您仅使用 LDO、我认为不需要这些器件。 您也可以将同一 LDO 用于多个 DAC、只要该器件能够提供足够的电流即可。 我建议对器件之间的电源进行隔离、以最大限度地减少任何可能的干扰。   

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复。

    我要附上用于所有三个 DAC 的1V8 LDO 的原理图。 我们使用铁氧体磁珠将不同的1V8组、如时钟、数字、模拟。 铁氧体磁珠器件型号为 M0805J102R-10。

    我们使用单个"1v8_DAC"网络、使用铁氧体磁珠为所有三个 DAC 各自的电源组(clk、dig、ANLG)供电、 我们尚未首先将"1v8_DAC"网络分为三个网络、分别用于每个 DAC、如 "1v8_DAC1"、"1v8_DAC2"和 "1v8_DAC3"、然后从各自的网络为每个 DAC 的1v8_DAC3电源组(CLK、DIG、ANLG)供电-"1v8_DAC1"、"1v8_DAC2"和 "DAC3"。

    我们所做的是、我们从 LDO 创建了一个单个网络"1v8_DAC"、然后仅使用铁氧体磁珠为此网络为每个 DAC 1V8电源组供电。

    请查看原理图并提出您的意见。

    我们使用的方案是否正常,或者我们首先需要使用    铁氧体磁珠将"1V8_DAC"网划分为三个网"1V8_DAC1"、"1V8_DAC2"和"1V8_DAC3",然后从各自的网为相应的 DAC 1V8电源供电(例如,DAC 1使用网络 1V8_DAC1等 ) 然后使用铁氧体磁珠隔离 CLK、数字和模拟电源。

    我们还在 DAC 板上使用电平转换器来传输 DAC 控制信号。   在通过铁氧体磁珠进行滤波后、我能否从同一网络"1v8_DAC"中为电平转换器供电?

    我们将非常感谢尽早作出反应。

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../1018.1V8_5F00_DAC.pdf

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    以下是我的评论:

    1.建议移除 FB106,以便创建一个大电源平面,为所有 VCC_1V8_DAC 铁氧体磁珠供电。 使用此部件将导致您对该平面进行扼流。

    2.建议添加一个选项来为 LDO 提供远程感应。 用于此目的的反馈电阻器将放置在离 LDO 最远的 DAC 上。 可以在 TSW40RF80EVM 上找到类似的选项。

    3.在 LDO 输入端添加测试点。 如果有噪声进入系统、这将使您能够验证它是否是 LDO 输入电源。 您可以移除 VCC_2V3源并将外部电源连接到此测试点。 这还将使您能够测量 DAC 使用的总电流。  

    4.提供 VCC_2V3的是什么? 确保对其进行滤波、并为 LDO 提供足够的电流。

    5. R1228的用途是什么? 看起来是将 LDO 的引脚10和7短接。 建议移除短路。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢您的有用评论。 我将移除 LDO 引脚10和7的短路。

    VCC_2V3来自 TI 电源模块 TPSM84424MOLR、后者是4A 模块。

     Jim、我还问 过我是否可以使用功率电平转换器 SN74AXC8T245 (4号)将 DAC38RF80控制信号电平转换为 FPGA 可以使用的电压、这是同一个网络"1V8_DAC"。

    我将在净 "1V8_DAC"和 SN74AXC8T245的 VCCA 之间使用铁氧体磁珠。

    我可以这么做吗?

     SN74AXC8T245是否会产生任何可能降低 DAC 性能的噪声、尽管电平转换器在大多数时间都是静音的、并且只有在 SPI 通信期间才会进行开关?

    我之所以提出这一要求、是因为我们的电路板上存在空间限制、我不想仅为电平转换器添加额外的稳压器。

    请建议我们是否也可以使用 net "1v8_DAC"为电平转换器供电。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    我认为这没有问题、因为 SPI 接口在大多数情况下仅是直流电平信号。 您可能需要在 FPGA 信号和电平转换器之间添加一些串联电阻(100欧姆)、以抑制这些信号上可能存在的任何噪声。  

    此致、

    Jim