This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:建议的最大结温要求

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828790/ads7924-recommended-maximum-junction-temperature-requirement

器件型号:ADS7924

你(们)好  

我们可以看到绝对最大结温为125摄氏度。

最高工作温度为85摄氏度。

该器件的建议最大结温是多少?

在靠近该 ADC 的位置、我们的板的温度接近95°C。  

加载所有模拟线路时、该组件的功耗是多少?

请提供您对这两个方面的意见。

此致、

Felix。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的表6.4中提供了器件的可用热性能信息。

    请注意、这些是热阻、而不仅仅是温度测量。 我不确定您在数据表中看到的最大结温额定值、如果可以、请与大家分享。

    但是、表末尾提供的链接 《半导体和 IC 封装热指标 》和《工程师 IT 视频: 如何测量热阻 》将有助于更好地了解每个规格及其含义。

    至于功耗、一般而言、将器件暴露在较高的温度下并不理想。 要了解有关 ADC 功耗的更多信息、 我们提供了有关 ADC 功耗的视频

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的表6.4中提供了器件的可用热性能信息。

    请注意、这些是热阻、而不仅仅是温度测量。 我不确定您在数据表中看到的最大结温额定值、如果可以、请与大家分享。

    但是、表末尾提供的链接 《半导体和 IC 封装热指标 》和《工程师 IT 视频: 如何测量热阻 》将有助于更好地了解每个规格及其含义。

    至于功耗、一般而言、将器件暴露在较高的温度下并不理想。 要了解有关 ADC 功耗的更多信息、 我们提供了有关 ADC 功耗的视频

    此致

    Cynthia