This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:初始化问题

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829269/ads131a04-problems-with-initialization

器件型号:ADS131A04

您好!

我正在努力进行 ADC 的初始化。

我使用的是24位、无 Hummingcode、无 CRC。 我执行了这些步骤、我的意思是、直到第3点、一切都正常。

步骤 命令 1字节 2.字节 3.字节 对 MISO 的响应
1 null   0x00 0x00 0x00 0xFF04
2. 解锁 0x06 0x55 0x00 0x0655
3. 唤醒 0x00 0x33 0x00 0x0033
4. WREG 0x0F 0x0F 0x00 ???

但是、在第4步后、MISO 引脚上的值不同。

这些步骤是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heimo、

    出于好奇、您对 WREG 响应有何看法? 在表中、您仅显示"??"。

    对于器件的初始化、我经常查看流程图中数据表中显示的方法。 数据表第79页显示了初始化设置。

    在这种情况下、未显示启动时显示为就绪(FF04)的 NULL 响应、但这就是接收就绪字的作用。 执行的操作。 该序列从 UNLOCK 命令开始、然后进入 WREG 对器件配置进行编程。

    在对配置进行编程后、需要一个 WREG 0F 0F 来启用所有 ADC。 之后、发送 WAKEUP 命令。 如果您有 EVM、那么启动脚本基本上就是通过这种方式在初始配置中设置器件的。 请注意、我认为 WAKEUP 命令在 EVM 脚本中的早期发送、但不应影响配置。

    吴约瑟