This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760应用问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828662/dac8760-dac8760-applicaiton-question

器件型号:DAC8760

您好、支持团队  

DAC8760输入是否需要隔离?
输出短路 IC 是否受到保护?
输出连接到32V 的正电压。 IC 会死吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,红

    我们应该能够在周一回来。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    产品本身以及 DAC8760的部署系统均无默示要求。 但是、隔离通常应用于 PLC AO 模块和传感器发送器设计中。

    VOUT 有一个限流器、可将输出电流限制在器件的安全范围内、电流为30mA +/- 20%。

    被损坏的输出级也将取决于施加到器件上的电源电压。 如果使用大于32V 的电源并施加+32V 的外部电压、则不会造成任何损坏。