This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:如何精确使用 SFH7050和加速计?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841871/afe4404evm-how-to-use-sfh7050-ans-accelerometer-exactly

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4404

AFE4404evm 指南提到 EVM 具有 SFH7050和 BMA280。  

它说是否使用 SFH7050、R1、R3、R5、R7、  和 R9。 如何实现?

此外、对于 BMA280、如何访问其输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hazem、

    有关传感器板原理图、请参阅 AFE4404EVM 用户指南中的图77。

    传感器板中提供了加速计 BMA280封装。 您可以通过 i2c 接口访问加速数据。

    这需要修改 MSP430固件以支持加速计。

    请注意、我们不支持加速计固件更新、并将其留给用户进行进一步开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parveen、您好!  

    非常感谢您的回复。 我以前读过一份有关加速计的类似答复。 我的主要问题是、我并不熟悉 MSP MCU 编程、而且由于我的资源现在有限、我也没有相应的工具。

    此外、鉴于我所拥有的只是通过硬接线连接的 AFE4404EVM、我不希望在学习过程中冒更改固件的风险。 您能否为标准 AFE4404EVM 提供相同的固件、但使用 BMA280管理/访问模块仅获取原始数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够从 TI.com 上的 AFE4404EVM 工具文件夹下载 AFE4404 EVM 固件。

    以下是供您参考的链接: https://www.ti.com/lit/zip/slac718

    遗憾的是、固件不包含加速计固件、我们不支持加速计固件。