This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259:如何进行 ADS1259校准?

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828607/ads1259-how-to-do-ads1259-calibration

器件型号:ADS1259

大家好!
我正在使用 ADS1259并获取数据、但我不知道如何进行校准。 我不理解数据表中27页的部分内容。

第2步开始转换。 在发送 OFSCAL 或 GANCAL 命令之前不应发送 SDATAC?  假设 我使用 RDADC 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    我建议在发出校准命令之前将 ADS1259置于 SDATAC 模式。

    RDATAC 模式仅用于在没有 RDATA 命令的情况下读取数据。 此外、我相信、当 ADC 处于 RDATAC 模式时、它只会查找 SDATAC 命令、并且可能不会响应其他命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、霍尔先生
    感谢您的回复、这对我有很大帮助、我基本上理解了校准功能。

    谢谢!