This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:有关 ADS7142存储 ID 的一些请求

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842214/ads7142-some-quest-about-storage-id-of-ads7142

器件型号:ADS7142

尊敬的 TI:

  关于 ADS7142,哪个寄存器是存储 ID?  谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说出存储 ID 时、是否指的是器件 I2C 地址? 还是数据 FIFO 存储缓冲器?

    仅 当器件在自主监控模式下运行时、才能访问数据存储缓冲区。

    设置 FIFO 所需的寄存   器为:DATA_BUFFER_OPMODE (这在写入时启动或停止数据输入)和 DATA_BUFFER_STATUS (提供缓冲区中的条目数)。 每个 寄存器地址和描述 可分别在 数据表的第50页和第51页找到。

    数据表的表2中提供了地址选择

    此致

    Cynthia