This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:ADS1119

Guru**** 2813825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842581/ads1119-ads1119

器件型号:ADS1119

您好!

我正在使用 IC ADS1119、我的操作有一些问题。

引脚 A0和 A1连接到 GND、因此 I2C 地址 I Put 为0x40 (向左移位0x80)。 ADC 将以连续转换模式运行。

首先:当我发送 RREG 0x20命令进行完整性检查时、它不会读回任何值、返回值仅为0。

其次、DRDY 输出始终保持高电平、从不下降到低电平。

是否有任何关于如何解决这些问题的想法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    欢迎来到 E2E 论坛! 请记住、如果您读取配置寄存器、默认寄存器设置为0x00。  此默认设置将在单次转换模式下操作 ADS1119。  如果您发出 START 命令、您应该会看到 DRDY 从高电平转换为低电平。  每次您希望在单次模式下进行转换时、都需要发出 START 命令。  如果您需要连续转换、则需要在配置寄存器中写入适当的设置。  您还需要发出 START 命令来启动转换、但此后您应该会看到 DRDY 以配置寄存器中设置的数据速率进行切换。

    如果您使用 WREG 命令更改配置寄存器设置、那么您应该能够使用 RREG 进行回读并看到值从0x00变化。

    此致、

    Bob B