This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:是否有缓冲单端转差分驱动器可用?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828855/ads127l01-is-there-a-buffered-single-ended-to-differential-driver-available

器件型号:ADS127L01
主题中讨论的其他器件:THS4551OPA320

我们将 ADS127L01与多路复用器结合使用。  如果我们使用 THS4551等正常差分输入、差分输出 ADC 驱动器、那么我需要在多路复用器和 THS4551之间使用缓冲器、以便多路复用器的导通电阻不会影响信号电平、因此会涉及更多的空间、成本和噪声。  是否有方法仅使用单个器件即可驱动 ADS127L01?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    我不知道单个器件解决方案。  为了获得最佳性能、在 FDA 级前添加缓冲器将提供最佳的整体性能。  EVM 板上有一个包含此类缓冲器的位置。  如果输入范围小于5V、则可以使用 OPA320 或类似放大器作为缓冲器。  对于+/-12V 信号、 OPA192 是一个很好的选择。

    如果您不需要绝对最佳的 THD 性能、则可以将双路运算放大器用于单端到差分驱动器。  下面的电路指导手册显示了基本拓扑。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa265/sbaa265.pdf

    该电路使用 OPA320来驱动18b、1MSPS SAR 数据转换器。  对于 ADS127L01、您可能需要更高带宽的放大器。  OPA2625 将是一个不错的选择。  您可能需要调整输入 RC 滤波器值;我将从10欧姆和22nF 的 EVM 值开始。

    此致、

    Keith N.
    精密 ADC 应用