This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7842:ADS7842能否与 VDIG=3.3V、VANA=5V 和 VREF=5V 配合使用?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837805/ads7842-can-ads7842-be-used-with-vdig-3-3v-vana-5v-and-vref-5v

器件型号:ADS7842

 大家好、

 我的一位客户将使用 ADS7842开发他们的新产品。

 他们有几个问题、如下所示。

问题1. ADS7842能否与 VDIG=3.3V、VANA=5V 和 VREF=5V 搭配使用?

问题2.   何时选择输入多路复用器?  

      器件转换器应在 CS=L 和 WR=L 时开始转换

       在转换器开始计时之前、是否在 WR 上升沿选择(锁存)多路复用器?

     例如、您能否 告诉 我任何序列过程来获取 AIN2的转换数据?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟答复表示歉意

    该器  件在近20年前发布、在查看器件的历史记录后、数据表中列出的信息不多。

    数据表指出这是 一个单电源器件、因此 数据表中的 VCC VANA = VDIG。 这些引脚虽然标记不同、但必须处于相同的电位。

    至于时序、 我将参考数据表第11页上的时序图。 当 CS 为低电平时、多路复用器在 WR 的下降沿锁存。

    要选择通道、必须根据下表计算 A0和 A1引脚。

    如果您愿意、我可以帮助您找到满足您要求的较新器件。 您是否需要并行接口?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cynthia、

     非常感谢您的回复。

     您的回复对客户和我都很有帮助。

     我将再次询问客户是否需要其他器件、例如并行接口的实现。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。