This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:12V 电源轨过流和低电平不稳定性

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827104/tsw14j57evm-overcurrent-on-the-12v-rail-and-low-level-instabilities

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200EVM

尊敬的所有人:

TSW14J57EVM + ADC12DJ3200EVM 具有较低的不稳定性。

12V 电源轨上的电流消耗上升到高于指定的2A (高达3.2A)。

我们从未有过正确的仅捕获数据的噪声。

存在大量通信错误(通信、低级寄存器访问、FIFO 访问超时)。

该板不起作用。

请向我们发送 RMA 号

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    您是否为 ADC12DJ3200EVM 使用5V 或12V 电压? 这应该是5V。 您的消息听起来好像您在使用这两块板时都遇到了问题。 这是正确的、还是只是 TSW14J57?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    当两者都耦合时、就会发生这种情况。

    我的设置已按照所述正确连接(TSW14J57EVM 上为12V、ADC12DJ3200EVM 上为5V)。

    当 JESD207将12V 上的电流消耗设置为最大电流3.2A 时、它的额定电流最大为2.0A。

    我没有成功获得正确的捕获。

    无正确的 FFT 频谱和大量低级通信错误。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    如果您是从经销商处购买的、则必须与经销商合作才能获得更换件。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    此致、

    Jim

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html