This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1252:关于产品名称"ADS1252U / 2K5"

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828365/ads1252-about-specifications-of-product-name-ads1252u-2k5

器件型号:ADS1252
主题中讨论的其他器件:ADS1255

请告诉我 CLK 引脚(引脚4、数字输入)的输入电容。

我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    我在上找不到此信息、很遗憾我们没有用于此器件的 IBIS 模型。 最接近的相关器件 ADS1255具有 IBIS 模型、该模型使用大约1pF 的输入电容对 XTAL1/CLKIN 引脚建模。

    我将询问我们的设计团队、他们是否可以提供有关该引脚输入电容的任何其他信息、并在第二天或第二天内返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的设计团队估计、输入电容可能在5-10 pF 之间、但遗憾的是、由于这是一个19年前的器件、因此没有任何相关数据。

    这些信息是否能为您提供帮助?