This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:CMRR 规格 测量方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840925/ads1298-cmrr-spec-measurement-scenario

器件型号:ADS1298

您好!

我正在检查 ADS1298的规格、并对 CMRR 有疑问。

根据数据表、典型 CMRR 为-115dB、我想知道如何获得该值。

测试方案是否包括引线、电缆、板载 EMI/RFI 滤波器等? 还是共模信号直接连接到输入通道?

如果涉及整个系统、所有组件的标称值和精度级别是多少? RLD 是否打开?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、  

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    CMRR 的数据表规格仅适用于器件、而不适用于整个信号链。 根据电气特性表底部的规定、在每个通道上的两个输入端施加一个公共信号。

    整个 ECG 系统的 CMRR 取决于多个其他因素、包括组件容差。 我们在 E2E 上的"常见问题解答"页面中链接了一份应用手册和一些其他配套资料、其中讨论了其中的一些主题。 请访问以下链接查看它们!

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/772058

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复!

    我已经阅读了"使用右腿驱动放大器改善共模抑制"文档并知道 CMRR

    性能在很大程度上取决于应用于信号路径的低通滤波器的 f3db (如果有)。

    转角频率越低、60Hz CMRR 就越差。 因此、我对测量条件下的转角频率感到好奇。

    顺便说一下,CMRR 定义是否应用于这里的"20log( ADM/ACM )"? 还是仅"20log (1 / ACM)"?  

    再次感谢您的友好回复!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    测试设置电路可在应用手册的图7中找到。

    CMR 的计算方法为 ADS1298测得的差分信号与共模输入信号之比。 例如、表1中的最终结果的计算公式如下:

    96dB = 20*log (20Vpp / 0.316mVpp)

    此致、