This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:ADS1299-4:ADS1299-4:信号质量测量和寄存器配置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841954/ads1299-4-ads1299-4-ads1299-4-signal-quality-measurement-and-register-configurations

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

我们构建了基于 ADS1299的4通道 EEG 测量系统。 我们一直在尝试不同的寄存器 配置设置 、并获得了一些结果。 我们非常确定信号质量有多好或多差。

我们有两个问题。 一  个信息丰富、另一个是技术问题。

问题1 (信息):有人能否向我们推荐德国 (或周边地区)的公司或自由职业者、他们是 ADS1299领域的专家、可以提供专业的 EEG 信号质量咨询。 (抱歉、如果这不是提出此类问题的正确场所)。

问题(技术):

收到 ADS1299的24位十六进制输出后,我们使用文档中的以下公式将其转换为十进制数:

电压=代码* Vref /[PGA 增益*(2^23-1)

将我们的增益配置为24。 我们使用了 Vref =4.5。  问题是什么时候可以使用 Vref=2.5?

其次、下面是 我们使用上述公式获得的原始 EEG 信号的一部分。  这是 EEG 信号还是一些噪声干扰?

最后、我们如何计算来自该信号的 Alpha、Beta、Theta、Delta 波? 我们应该注意、我们没有使用 Open BCI 板。

来自某些电极的信号(前20个采样点):

采样频率:250Hz

 电极1:

0.835568706461、-0.06460282380615、-0.04484269557508180.0516473488983332、-0.0638967307086862、-0.0584033648256498、-0.0778067353733463、-0.1862059010397086871、0.0584033628015037150784015037150723870401507248704015072806498、150723870401507238704015070401507040150704015072401507040150704015072387040150704015072401507240150704015070401507040150724015070401507040150724015070401507040150704015072401507040150704015070401507240150704015070401507240150704015070401507040150704015072401507040150704015070241507040150704015070

电极2:

0.0762122736826269、0.03354709154929、0.167718862619264、0.061558537072961、0.1328708836784、0.0769389512466134、0.15105058563386、0.08391376840031、0.13287088367840、0.0757036704080、15039703670364090

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们非常确定信号质量有多好或多差。  ==我们不确定信号质量有多好或多差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    不幸的是,我们并没有建议进行脑电图谘询。

    关于您的其他问题:

    1. ADS1299仅支持4.5V 内部基准电压。 如果您希望使用较小的基准、则需要在外部应用它。  
    2. 我们不是 EEG 信号分析的专家、因此我们无法评论如何区分 EEG 信号及其子组件(α、β、Δ 波等)。 为此、我建议您找一位顾问、他可以与您一起处理滤波算法以识别这些组件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您的回复。  在我的问题中、我展示了两个电极的输出原始 EEG 信号结果、单位为伏特。

    这些是真正的 EEG 信号还是一些噪声伪影?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好-正如我在前一个回复中所说的、我们没有医疗专业知识来将这些信号识别为 EEG 或噪声。

    此致、