请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292R 在 ADS1292R 上、为了校准、我们首先设置位 RESP2[7]= 1以启用校准、然后发出 OFFSETCAL SPI 命令。 完成该操作后、是否有任何理由将 RESP2[7]位复位为0? 我们是否可以将其永远保留为1、还是很重要?
谢谢、
Dan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.