This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:固件定制和实现用户 DSP 算法。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827417/tsw14j56evm-firmware-customization-and-implementing-user-dsp-algorithm

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我已购买与 ADS54J20相结合的 TSW14J56评估板、以测试 LIDAR 系统并与之配合使用。 到目前为止、我已经使用了 HSDC 软件和 ADC GUI 提供的功能、一切看起来都正常。

现在,我需要向前迈进。 为此、我需要修改随电路板提供的固件(TSW14J56RevD Respin FW.Qar)。 我的问题是:

1) 1)是否可以修改/自定义固件并重新编译以供使用?

2) 2)是否可以在传输到 PC 之前使用捕获的数据开发和应用某些 DSP 算法?

3) 3)是否可以创建多个自定义触发器来启动和停止数据采集和传输?

4) 4)是否可以开发一些定制接口/端口来与独立固件通信?

可以说、我已经恢复了随 TSW14J56EVM (TSW14J56RevD Respin FW.Qar)提供的固件、并且不知道如何继续处理该源文件、因为我不熟悉 FPGA、到目前为止我知道只提供了源文件、而不是完整的项目。 提前感谢。

此致、

Dipak Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipak、

    我认为,你所有问题的答案都是肯定的。 遗憾的是、我无法为您的系统的固件开发提供帮助。

    此参考设计虽然使用不同的 ADC 和 FPGA (仍然是 Alterra)、但可能会对您的设计有所帮助。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01187

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    感谢您的回答。

    实际上、我的初步顾虑是开发 FPGA (可能是 Verilog)。 由于我不熟悉 FPGA、因此很不确定如何从电路板开始。 因此、我的目标是首先修改评估板的现有固件并实施一些 DSP 算法以进行信号处理(修改现有固件)。 您可以在这方面或参考/指南中为我提供帮助吗?

    再次感谢您的友好回复。

    此致

    Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipak、

    虽然我想在这方面提供帮助、但我们目前没有能够帮助解决系统 FPGA 部分问题的激光雷达参考设计。 由于 FPGA 可实现的应用不计其数、因此我们目前无法在固件开发方面提供直接帮助、因此我建议联系 FPGA 供应商并使用他们的在线资源。

    此致、

    Dan