Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC121S101 大家好、
如何测量 DAC121的直流输出阻抗?
如果我发送代码 FFF 并在无负载和有负载的情况下测量输出(例如100uA)、则差值是内部阻抗上的电压。
感谢您的支持和致以最诚挚的问候
弗朗西斯科
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101
大家好、
如何测量 DAC121的直流输出阻抗?
如果我发送代码 FFF 并在无负载和有负载的情况下测量输出(例如100uA)、则差值是内部阻抗上的电压。
感谢您的支持和致以最诚挚的问候
弗朗西斯科
尊敬的 Francesco:
感谢您的查询。 数据表中指定了 DAC121S101的直流输出阻抗。 如果您仍想在硬件上进行测量、则需要精密电流源、如源测量单元或 SMU。 您可以将 DAC 放置在固定代码上、例如中间代码、然后从 DAC 输出端提供不同的电流。 同时测量 DAC 输出电压。 您可以使用公式(V2-V1)/(I2-I1)获取输出阻抗。
您还可以通过使用两个逐个的精密电阻器来代替 SMU 来实现这一点。 由于 DAC 输出阻抗非常小、因此测量精度非常重要。
希望这能解答您的问题。
此致、
Uttam Sahu
应用工程师、精密 DAC